欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

磁性支架的特点与使用方法

  • 2024.05.17 10:20:05
  • 米思米
  • 2253


磁性支架

这是利用磁力固定千分表、测试仪表等各种测量仪器的支架。


只要是磁铁能够吸附的对象,就能够轻松固定。不仅可用于平面,还可安装于曲面。利用强力的磁力,可实现稳定固定,从而实现高精度测量。


另外,磁性支架有时也会称为磁性底座。有时也会仅将磁性部分称为次性底座或磁性台。



磁性支架的特点与使用方法


 

各部位名称与主要功能

·       支臂(支柱)被安装在磁铁上。

·       可利用磁铁的ON/OFF切换开关切换是否有吸附。

·       千分表、测试仪表等各种测量仪器固定在支臂的测量仪器安装部位上。

·       带有微动调整功能的机构可对所安装的测量仪器等进行位置微调。



磁性支架的特点与使用方法

 

磁性支架的种类

除了开头列举的一般类型的磁力支架外,有些型号具有自由设定支臂(柔性)功能以及微动调整功能等。

 

1. 柔性支臂

磁性支架的特点与使用方法

磁性支架的特点与使用方法

2. 带微动调整功能

磁性支架的特点与使用方法


磁铁的安装方法

1. 将ON/OFF切换开关设为OFF。


磁性支架的特点与使用方法


2. 放在希望安装磁铁的位置,并让吸附面与该位置相接触。


磁性支架的特点与使用方法


3. 将ON/OFF切换开关设为ON。


磁性支架的特点与使用方法

 

测量仪器的安装方法(固定测量仪器的支撑杆)

1. 拧松测量仪器安装孔的固定螺丝。

2. 将测量仪器的支撑杆插入到测量仪器安装孔中。


磁性支架的特点与使用方法

 

3. 拧紧测量仪器安装孔的固定螺丝。


磁性支架的特点与使用方法

 

测量仪器的安装方法(挂耳固定)

1. 用螺丝将测量仪器的挂耳固定在磁性支架的支臂上。

2. 拧紧固定螺丝。

 

测量仪器的安装方法(燕尾槽固定)

当测量仪器与磁性支架的测量仪器安装部位带有燕尾槽时,可利用燕尾槽进行固定。

1. 将磁性支架的测量仪器安装部位燕尾槽与测量仪器嵌合在一起。

2. 拧紧测量仪器安装部位的固定螺丝。

 

要点如下!

·       请确认希望安装的测量仪器的安装方法与磁性支架的安装方法是否匹配。

·       当希望利用支撑杆安装时,请确认支撑杆的直径与磁性支架的对应直径。

需要注意的是,像“6~8”这样以范围进行标注时,其含义与“6/8”这样列举多个数值时不同,即使看上去相类似,也可能会出现直径无法匹配的情况。

·       当希望利用挂耳安装时,请确认后盖上是否有挂耳。

·       当希望利用燕尾槽安装时,请确认是否有燕尾槽。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities